This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:64位与32位 USB2ANY 库可用性

Guru**** 2540830 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842064/usb2any-64-bit-vs-32-bit-usb2any-library-availability

器件型号:USB2ANY

大家好、

我们一直在开发工程评估/调试 GUI、该 GUI 利用 USB2ANY 作为方便的工具、用于 I2C 读取/写入以评估我们的器件。 我们在至少一个客户站点中注意到、USB2ANY 库仅提供32位版本、似乎不想与使用64位库(如 Microsoft Excel)的工具进行交互。

适用于 USB2ANY 的64位库是否在某个位置可用?

感谢您的帮助!

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您发帖。 您是否正在使用特定的 TI EVM? 我们没有一般 USB2ANY 信息。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    我们正在支持高速信号调节团队提供的初始 EVM、并且使用 USB2ANY .dll 文件时没有任何问题、但到目前为止、这仅适用于在32位模式下运行的软件应用程序。

    有没有关于如何最好地获取64位版本的 USB2ANY 库的线索?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是一个艰难的过程。 3年前提出了一个类似的问题、答案是  未来可能会有64位版本。 现在、USB2ANY 代码只能作为32位运行、没有进一步的开发计划。

    Tamara