This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:将 TLC2274替换为 TLV 9064的噪声差异

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9064, TLC2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827807/tlv9064-noise-difference-of-replacing-tlc2274-with-tlv-9064

器件型号:TLV9064
主题中讨论的其他器件: TLC2274

我们使用 TLV9064对 TLC 2274进行重新定序、以进行电流感应。 对于相同的环形、相同的电路板、相同的测量方式和工具、测量波形的噪声明显不同。 详细信息如下所示:

这是电路图:

当放大器为 TLC2274时、测试结果 如下

蓝色曲线是实际电流波、黄色波是 电路的测量输出。

当放大器为 TLV9064时、测试结果如下所示:

蓝色曲线是实际电流波、黄色波是 电路的测量输出。

蓝色曲线的比率实际为10A/div。

我的问题是、这条鼻诗来自哪里? 为什么测得的 TLV9064和 TLC2274波明显扩散? 什么导致基准? 规格是否不同? 如果是规格导致差异、我想知道是哪个规格导致的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    TLV9064具有更高的带宽、10MHz 与2.2MHz

    TLV9064具有更高的压摆率、 6.5V/us 与3.6V/us

    7.5k 欧姆和22pF 的反馈组件具有965kHz 的 Fc。 TLV9064可能会放大 TLC2274衰减的输入信号中的高频率。  

    增加 C993和 C222是否有帮助?  对于高电容负载、100欧姆有点低、至少200欧姆更好(R251)。