This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:输入失调电压的极性

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842475/lm139a-polarity-of-input-offset-voltage

器件型号:LM139A

您好!

LM139A 的数据表指定了输入失调电压、但仅将其显示为正值。  这是否意味着输入失调电压将始终为正值、还是也是负值(极性在数据表中被有意地保留)?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    偏移建模为与正输入串联的电压源。

    请参阅 TI 高精度实验室偏移电压系列的第2节

    TI Precision Labs -运算放大器:输入失调电压和输入偏置电流

    因此、如果存在正失调电压、则会提高有效阈值电压(假设基准电压在同相输入端)。 如果基准位于反相输入端、则正失调电压会降低有效阈值。

    很明显、负偏移会使上述情况发生逆转...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    哎呀...你的问题的其余部分是"折下"。

    偏移可以是正的、也可以是负的。 除非用负号或注释明确说明、否则始终假设偏移数为+/-。