This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:增益漂移

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826925/ina129-gain-drift

器件型号:INA129

大家好、

我对电气特性“增益与温度间的关系”有疑问。

・50m Ω(或49.4m Ω)、电阻 kΩ kΩ 值为 ±25ppm 和最大值 ±100ppm、G = 1 + 49.4 μ kΩ/ Rg、G = 2时的值是多少?

・"晶圆测试指定"是指尖端形状的测试?

・当增益= 10时、我想知道增益漂移值。

您能告诉我能力值数据吗? (℃范围:-10至85 ̊ C)

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     kΩ、在 INA129数据表中、增益公式 G = 1 + 49.4 μ A/Rg、初始增益误差和漂移规格假设 Rg 值没有误差(@25C)且没有漂移。  因此、唯一需要考虑的是 INA129内部增益误差和漂移。  因此、与外部 Rg 相关的任何误差都必须额外包含在您的最坏情况误差计算中。

    假设 Rg 没有漂移、G=2或 G=10时的最小增益漂移为:最大增益漂移=(10^2 + 100^2)^0.5 = 100.5ppm/C (两个不相关量)

    由晶圆测试指定意味着 INA129经过测试、其电阻器通过晶圆级激光修整。  我不知道能力值数据是什么意思。