This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:电源故障多次

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842354/ina199-power-failure-more-than-once

器件型号:INA199

尊敬的所有人:

    我使用 INA199A1DCKR。当我将器件接通或插入和输出 USB 负载时、器件很多时候会失败。附加的是原理图

1、 请帮助检查我的设计是否有任何问题?

2、 是什么导致 INA199经常失败?

e2e.ti.com/.../YRF_2D00_0245_2D00_01-A3-V2.3_9F530674FE56_.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    我查看了您的原理图、我不会发现问题、因为您的电源电压为12V、输入电压应为5V。  唯一的问题是电感器(L1)的输出电压是否大于26V、但我认为情况并非如此。  可能在启动时、L1电感器会在 INA199的引脚4上引起较大的电压尖峰。  您能否在启动时监控该情况?

    您能评论一下器件的故障情况吗?  这将提供线索。  例如输入引脚拉电流。  V+将拉取更大的电流。  或 Vout 为 GND 或 Vout 始终为0.6V。  任何更多信息都可以作为线索、帮助确定问题。