This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7021:TINA-TI 错误

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827474/tlv7021-tina-ti-error

器件型号:TLV7021

您好!

虽然我想用"通用"生成器进行仿真、但错误会作为附加文件出现。

e2e.ti.com/.../TLV7021-test-20190806.TSC

※抱歉使用日语

我们可以解决这个问题吗?

我们已经确认、在"方形"发生器的情况下、我们可以执行仿真。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    我不确定这种情况下出现收敛错误的原因。 我能够验证在使用方波发生器或脉冲发生器的情况下、仿真是否可以运行。

    我不知道为什么仿真会抑制电压发生器上的10ns 边沿。 我使用它并将边缘的上升/下降时间增加到50ns、该部件能够收敛、仿真显示该部件运行正常。

    我不知道实际部件无法接受这些快速边缘的任何原因... 30mVpp 时10ns 的上升/下降时间是否为实际应用?

    此致、

    Jonnye2e.ti.com/.../TLV7021_5F00_50nTR.TSC