This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293-Q1:INA293A3QDBVRQ1

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA195, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826987/ina293-q1-ina293a3qdbvrq1

器件型号:INA293-Q1
主题中讨论的其他器件:INA195INA293

您好!

我打算 使用 INA293A3QDBVRQ1。

我想问一个问题:

现在我使用的是 INA195,在数据表中,增益误差被声明为20mV<

我想使用 INA293,但当 Vsense 小于50mV 时,我无法判断增益误差是多少。

在 INA293的数据表中、增益误差为 GND + 50mV≤VOUT≤VS–200mV。

小于50mV 时的误差是多少?

 

谢谢

Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    感谢您使用该论坛来解答您的问题。

    实际上、INA293提高了较低的 Vsense 范围。  如果您查看数据表、可以看到 Vsense 电压实际上不是针对每个增益定义的、而是针对输出范围定义的。  这将包括 INA293的所有增益变化。  因此、对于 INA293A3版本、针对500uV 至(VS-200mV)/100的 Vsense 指定了增益误差。  还请考虑 Vos。

    我希望这可以清除问题。  如果不是、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    您能不能告诉我、在低 Vsense (<50mV)时、错误为500uV

    谢谢

    Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel、

    很抱歉、我认为您只谈论增益误差、以及低电压下的增益误差。  在较低的 Vsense 电压下、最大的误差因素是 VOS。  在这种情况下、Vs = 5V 且 Vcm = 12V 时的 VOS 为200µV μ V。   

    我们提供 了培训视频 、可帮助您计算条件的误差。  此外 、我们在 INA293产品页面上提供了一个计算器 、用于针对您的条件进行 RSS 误差计算。  下面提供了一个屏幕截图。  。