This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9304:采用 DAC60096或 DAC43608的 TLV9302/4

Guru**** 2383560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60096, DAC43608, TLV9302, TLV9304, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841810/tlv9304-tlv9302-4-with-dac60096-or-dac43608

器件型号:TLV9304
主题中讨论的其他器件:DAC60096DAC43608TLV9302DAC60096EVMTINA-TI

大家好、

我的客户希望使用 DAC60096或 DAC43608继续使用 TLV9302/4。

请参阅以下内容:

 

      DAC60096–DAC60096的输出信号为(-10.5v)–(+10.5v)方波、因此需要 TLV9302/4将信号放大到输入之后的0-40V 方波、对吧?

      DAC43608–DAC43608的输出信号为0-5V 或0-3.3V 方波、因此需要 TLV9302/4将信号放大为0-40V 方波、然后跟随输入、没关系?

 

如果放大信号需要为0-40V、TLV930x 需要什么 Vcc? 您能否为这两个选项提供初步原理图?

由于 TI 没有用于 DAC43608的 EVM、TI 是否可以准备将256个输出(如果使用 TLV9304、我认为需要64个 IC)连接到 DAC60096EVM 的放大板、或者可以准备将256个输出(64 x TLV9304)的放大板与32个 DAC43608 IC 配合使用?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您的设计中使用的最大输入方波频率是多少? TLV9302的限制因素是其压摆率限制。 如果输入频率太快、放大器将无法"保持"。 有关 压摆率的 TI 高精度实验室视频、我建议您观看。

    TI 不生产可容纳64个四通道放大器的 EVM。 我们所有用于放大器的 EVM 都可以在电路板上组装一个放大器封装(根据 EVM、封装为单路、双路或四路)。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    最大输入方波频率为10kHz、可以吗?

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    由于压摆率的原因、TLV9302在0V 至40V 之间变化大约需要13us (t = V/压摆率)。 该13us 转换时间将从 输出 为高电平或低电平的总时间中删除。 如果您的设计可以满足这一要求、那么 TLV9302应该适合您的设计。 我建议将您的电路进行仿真并验证性能。 我们的 TINA-TI 模型正确地为放大器的许多规格建模、包括压摆率。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    听起来不错。

    如果放大信号需要为0-40V、TLV930x 需要什么 Vcc? 您能否为这两个选项提供初步原理图? 终端客户需要完整的解决方案。

    彼得把你圈到我给他的邮件里。

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我已经回复了 Peter 给我的电子邮件。 让我们使用电子邮件线程来完成此请求。 由于我们要将其脱机、我将关闭此论坛主题。

    谢谢、

    Tim Claycomb