This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9051:TLV9051IDBVR:RTM 计划

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827566/tlv9051-tlv9051idbvr-rtm-schedule

器件型号:TLV9051

尊敬的先生:

我建议 TLV9051IDBVR 替换 Microchip_MCP6021 (SOT23-5)。

请您分享 RTM 计划。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!  

    首先、 TLV9051IDBVR 目前可在 TI.com 上进行采样以进行评估、并将于9月完全发布。

    但是、我建议更换 MCP6021、这是 我们的 OPA375IDCKR 器件。 该器件在 GBW、Vos 和噪声数值方面的可比性要高得多。 它目前仅采用 SC-70封装、不采用 SOT-23封装。 是否需要 SOT-23封装?

    此致、
    海登