This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:如何使用两个 EVM 输出1000V

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827408/drv2700evm-hv500-how-to-output-1000v-using-two-evms

器件型号:DRV2700EVM-HV500

你(们)好

我们正在考虑使用两个 DRV2700EVM-HV500时的1kV 输出。 负载是1kV 驱动的压电式。

我悬空了 GND、共享了 PWM 信号并创建了虚拟 GND、但它不起作用。

它将由 FB 引脚控制至500V。

如何输出1kV? 这是不可能的?

感谢您提前提供的出色帮助。

哥打

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    遗憾的是、DRV2700EVM-HV500的最大输出电压仅为500V。

    为了达到1KV 设置、必须重新设计所有输出电压网络、并且必须更换组件。 此电路板上的组件最多只能支持500V 输出(其中一些可能达到630V 最大值)。 因此,您需要获得至少支持双倍电压的组件(有关详细信息,请参阅物料清单部分:  http://www.ti.com/lit/ug/slou407a/slou407a.pdf#page=22 )。

    此外、达到电压加倍的最佳方法是将输出电压选择网络的 R9和 R23电阻器替换为双电阻值。 换句话说、您需要将 R9替换为2Mohms 电阻器、将 R10替换为2.1Mohms 电阻器。 这将使输出电压达到两倍。 同样、确保 反激式电路网络中的所有组件都支持这种高电压也很重要。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.