This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV170:低电源时的输出摆幅

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827376/tlv170-output-swing-at-low-supply

器件型号:TLV170

您好!

我注意到、在数据表中、我们仅对+/-18V 电源下的输出摆幅进行了规格说明。 当我们降低电源电压时、我们是否希望电压摆幅减小?

例如、如果我们使用5V 单电源为其供电、我们是否仍应假设我们可以从正电源获得300-350mV、那么4.65V? 或者、我们是否需要针对这个较低的电源电压进行调整? (假设 RL=10k、如表中所示)。

在+/-18V 以外的其他电源电压下、我们是否有任何特性数据?

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    10k Ω 负载的输出电压摆幅介于[(V-)+ 0.35V 至(V+)- 0.35V]之间。 因此、对于+/- 5V 的电源电压、您可以预期输出摆幅介于-4.65V 至4.65V 之间。  

    此致、

    Bala Ravi