This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:关于 Vout 与压摆率。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841136/tlv9002-about-the-vout-vs-slew-rate

器件型号:TLV9002

你(们)好。

我想知道输出电压与压摆率的关系。

我们的情况是输出电压降低、压摆率降低。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    压摆率是输入差分电压(IN+- IN-)的函数。 全压摆率需要超过100mV。 值越低、压摆率越低。 所有运算放大器都是如此。  TLV9002具有用于较低共模电压的输入晶体管和用于较高共模的另一对晶体管;它们可能不匹配。  压摆率不应随输出电压而变化。

    您能否提供数据来展示您的观察结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您是否需要更多帮助来解决压摆率问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、Kengo、  

    设计人员通常会混淆可能是线性的输出边沿速率与真正的压摆限制结果。  

    在没有电路和运行条件的情况下很难分辨、但二阶输出阶跃的新近似值产生了 dV/dT 峰值约为=  

    2.85*Vstep*F-3dB。  

    因此、是的、视在峰值 dV/dT 将随着步长的减小而下降。 如果它没有达到可用的压摆率、那么它不是真正的压摆限制输出、而是线性-同样、这可能不是您的情况、而是一种可能性

    该方程式是两部分文章集中的第一部分中的#11、我在其中尝试针对较高速的器件对其进行分类。 但它具有直接适用性、可以说使用任何速度范围器件的有源滤波器级、它为各种有源滤波器设计中所需的压摆率提供了一个简单的屏幕。  

    https://www.edn.com/design/analogue/4443250/What-is-op-amp-slew-rate-in-a-slew-enhanced-world--Part-1