This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:当未使用的放大器的两个输入引脚都连接到 GND 时、OPA2376的已用放大器侧会发生什么情况?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841755/opa2376-what-is-happened-on-used-amp-side-of-opa2376-when-both-input-pins-of-unused-amp-are-connected-to-gnd

器件型号:OPA2376
主题中讨论的其他器件: OPA376

 大家好、

 我的一位客户将评估 OPA2376的新产品。

 某些型号仅在 OPA2376中使用一个运算放大器。 因此不使用另一个运算放大器。

 对于未使用的运算放大器、它们连接了+in/-in 引脚和 GND。 它们将对运算放大器使用单电源。 +3.3V 或+5V 连接到 V+引脚、GND 连接到 V-。

 问题如下。

问:未 使用的运算放大器的这些输入引脚连接是否会影响 所使用的运算放大器穿孔或 耗散电流等?    

 非常感谢您的答复。

 谢谢、此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上不是一个好主意、  

    使用接地输入运行未使用的运算放大器开环仍会将输出置于一个或另一个电源轨上、可能消耗的电流超过必要值-这是由于失调电压和高直流 AOL 所致。  

    通常、您会将未使用的侧作为电压跟随器(输出连接到反相输入)运行、并将 V+输入设置为保持 Vo 在范围内(可能不是接地)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    多通道封装版本未使用的运算放大器应按此方式连接、以便其输入和输出在其指定的线性范围内运行-请参阅下文。

    在单电源应用中将两个输入接地将导致运算放大器输出在靠近其中一个电源轨的位置崩溃-该电源轨取决于 Vos 的极性。 在双极晶体管输出级中、使输出接近轨饱和会导致晶体管 β 的突然下降、从而导致输出级电流增加、但由于 OPA376仅使用 CMOS 晶体管、因此 IQ 电流应该没有显著变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Marek、

     非常感谢您的回复。

     您是否意味着在 OPA2376情况下未使用的运算放大器输入可以连接到 GND、因为 IQ 不会增加?

     使用的运算放大器侧的性能是否有任何影响?

     请给我评论。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的运算放大器不应将其输入端连接到负电源轨(接地)、但使用 CMOS 运算放大器这样做不应导致静态电流增加或对 OPA2376的其他通道产生负面影响。  换言之、客户不应这样做、因为这会强制输出在非线性区域中运行、但如果输出在非线性区域中运行、则不会导致重大问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Marek、

     非常感谢您的快速回复。

     此致、

     Kazuya。