This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:使用 VCC &放大器时的有效 SPICE 仿真结果;GND 引脚连接到相同的电压(0V)?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827254/lm139a-valid-spice-simulation-results-with-vcc-gnd-pins-to-tied-same-voltage-0v

器件型号:LM139A

大家好--我在 TINA 中分析的电路设计中使用了一个 LM139AD,用于故障模式/可靠性。  当器件的 VCC 和 GND 引脚连接到0V 时、我仍然可以切换正确的集电极开路输出条件(IN+> IN-时为高阻抗、IN+< IN-时为低阻抗)。  即使在 VCC 悬空时 GND 连接到0V、也会发生这种情况。  这种行为是否代表了实际的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    是的。 即使电源电压为零、输出也可能高达36V。 它没有任何连接到 Vcc 的上部 ESD 钳位。

    在 Vcc"浮动"的情况下-请注意-如果它"浮动"至1.6V 或更高、则比较器可以开始工作、并且根据输入条件、可以切换输出。