This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:如何了解参数 Vicr (共模输入电压范围)

Guru**** 2770665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841451/lm2903-q1-how-to-understand-parameter-vicr-common-mode-input-voltage-range

器件型号:LM2903-Q1

尊敬的专家:

我无法理解 LM2903-Q1数据表第5页上的 Vicr。 可以麻烦你改正我吗?

1."0至 VCC-2 "是否意味着同相输入和反相输入都应在0V 至 VCC-2V 的范围内?

2.请详细说明问题3吗?

"输入电压或共模电压的负电压不应超过0.3V。共模电压范围的上限为反相输入(-)的 VCC+- 1.5V、非反相输入(+)可以超过 VCC 电平; 比较器提供适当的输出状态。 任一输入或两个输入均可达到30V (V 后缀器件为32V)、而不会造成损坏。 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    是的。 有效输入范围为低于 V+ 0V (GND)至2V。

    因此、如果您的电源为+5V、则两个输入的有效输入范围均为0V 至+3V。

    输入电压最高可达32V、不会损坏、因为电源没有输入钳位。

    只要一个输入处于指定的输入电压范围内、另一个输入最高可达36V、输出状态仍将正确。 但是、在此模式下、数据表规格不可担保(失调电压、传播延迟、偏置电流将发生变化)。

    请参阅以下应用手册的第2.1节:

     《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Paul:

    非常感谢!