This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP211:LP211

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7011, TLV7032, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826724/lp211-lp211

器件型号:LP211
主题中讨论的其他器件:TLV7011TLV7032LM393

尊敬的团队:

  是否需要在窗口比较器上添加迟滞? 我看到 TI 的参考设计 在窗口比较器上没有滞后?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    窗口比较器只是两个共享公共输出的比较器。 因此可以向每个通道添加迟滞。

    但是、由于正输入上的源阻抗以及基准电压的产生方式、防止两个通道因反馈而相互作用、这种情况确实会变得复杂。 可能需要将典型的三电阻分压器串拆分为两个单独的分压器。

    使用具有内置迟滞的比较器可能更容易、例如 TLV7011或 TLV7032系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     如果我们添加外部反馈电阻器、我可以达到多大的迟滞? 对于 LM393、2V 或3V 是可以的?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    关于 LM393可实现的迟滞电平、您需要了解输入共模范围。  当输出为逻辑高电平时、如果您有大量迟滞、则同相输入可能会增加到 LM393的共模范围之外。  因此、当您实现迟滞时、请计算施加到同相引脚的电压。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    Tony