This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV272:需要 MM 和 HBM 电压

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841741/tlv272-mm-and-hbm-voltage-required

器件型号:TLV272

 你(们)好

     

        我的一位客户需要了解 TLV272IDR ESD 下的 MM (机器模式)和 HBM 电压。 如果不能、请提供这些信息吗?请解释您不能提供的原因吗?

 

 

此致、

黄威斯利

 

中国现场应用工程师

德州仪器(TI)半导体技术(上海)有限公司广州分公司

手机:+86-189-2449-8998

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、您好!

    遗憾的是、TI 没有针对 TLV272IDR 的 MM ESD 数据。  我无法确切地告诉您决定不使用 MM 模型进行测试的原因。 但是、我们确实有 HBM 和 CDM 测试的数据。

    对于 HBM 测试、该器件通过了2kV 测试。  对于 CDM 测试、该器件在1kV 下通过了测试。

    希望这些数据能满足客户的需求。  请告诉我们是否还有其他可提供帮助的功能。

    此致、

    Daniel