This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, TLC372, TLV3702, TLV3402, TLV7032, TLV7011, TLV4041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826220/lm393-lm393

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: TLC372、 TLV3702、 TLV3402、 TLV7032、 TLV7011、 TLV4041

大家好、

我们使用 LM393D 来指示我们的设计中的电池电量低。 请在下面找到我们的电路和观察结果

在设计阶段、我们在 R98上使用了5.1K。 因此 Vref=2.2V。

现在、电池调优后、它必须为2.8V。 因此、我们已将 R98替换为1.78K。

注意:我们给出了用于实现输出稳定性的滞后环路。

观察结果:

即使在 V+=5V (引脚3)和 V-=2.8V (引脚2)时、比较器的输出也为低电平

我们也尝试了不使用迟滞环路(不使用 R117)、但结果相同-输出为低电平。

我请求您分享您对设计和上述问题的意见。

我们正在等待您的答复

谢谢、此致、

E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohini、

    您的原理图未附带。 单击回形针图标以附加文件、或单击"图片"图标(位于图标左侧)以附加图像/jpeg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请查找随附的原理图。 R98针对2.8V Vref 调谐到1.78K

    谢谢、此致、

    E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohini、

    您超出了输入电压范围。 LM393输入范围比 Vcc 低0V 至2V。

    在3.3V 电源下、限值为1.3V。 您正在施加2.2V 和5V 电压、因此两者都超出范围且输出不确定。

    它可能"看起来"在室温下工作、但在寒冷的温度下会失败。

    在5V 电源下、限值为3V、因此它应该可以工作、但您仍会使用5V 超出输入范围。 输出仍然是正确的、因为您依赖于"特性"、即只要一个输入处于有效范围内、输出将是正确的。 但由于您仍在超出输入范围、因此无法保证运行。

    有关更多信息、请参阅以下应用手册:

     《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、我们已经完成了设计指南。

    由于这是一个非常旧的设计、我们没有在输入范围上进行继电器。

    感谢您的意见。 我们将搜索新的封装兼容的比较器

    此致、

    E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们是否可以在设计中使用 TLC372。 我请您分享您对这方面的想法

    谢谢、此致、

    E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohini、

    您使用的是5V 电源还是3.3V 电源? 如果您在引脚3上施加5V 电压、这会产生很大的影响。

    如果您需要直接替换、这会使事情复杂化、因为很少有比较器可以处理高于电源电压的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们使用2个电源。 从适配器输出5V 电压、或从电池输出3V 电压

    谢谢、此致、

    E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohini、

    由于您的输入可能高于电源电压、因此您需要 TLV3402等器件、该器件允许输入超出电源电压高达5V (最大20V)。 它是一个标准双引脚排列、因此应直接替换 LM393D。 这是一款毫微功耗器件、因此速度很慢(30uS)、但电池移动速度不够快。 如果您希望去除上拉电阻器、则 TLV3702是推挽输出版本。

    此外、请移除输入和输出上的大电容器。 C85会否定迟滞反馈。 如果迟滞功能正常(并非如此)、则不需要 C88。 如果由于噪声而需要输入滤波、则将3k 输入拆分为两个3k 电阻器、电容器位于中间

    如果您打算重新设计、请查看 TLV7032 (TLV7011系列)、无论电源电压如何、该器件在输入引脚上都能承受高达6V 的电压。 此外、还将具有内置基准的 TLV4041系列器件集成在一起。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的建议。

    此致、

    E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,罗尼

    我将关闭此帖子。  如果您需要任何进一步的帮助、您可以创建一个新线程。

    卡盘