This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:RCV240输出1-5V、4-20mA

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/840274/rcv420-rcv240-output-1-5v-for-4-20-ma

器件型号:RCV420

早上好、
我想使用 RCV420芯片来管理4-20 mA 的线路、
除了我的器件上的错误、对于4到20mA 的输入、输出信号从0变为5V、
对于4mA 至20mA 的输入、是否可以实现1V 至5V 的输出?
因为对于0-5V 输出、如果线路断开、输出信号将为0v、并且将无法执行中断检测。
感谢您向我解释这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    是的、可以将 RCV240配置为针对4-20mA 输入产生1V - 5V 输出。

    所需的 Vout/Iin 为 Vout/Iin = 5V/20mA = 0.25V/mA。

     使用数据表中的以下公式、我们可以将增益设置为0.25V/mA:

     

     

    假设 Vout/Iin = 0.250V、Rs=75欧姆、求解 RX

     RX =(.250/.3125* Rs)/(1-(0.250/0.3125))

    RX 300欧姆

    将“T”网络(引脚12)的 REF_IN 连接到 GND (无需失调电压注入,除非您希望更正 RCV420器件内部的任何小失调电压误差)。  

     对于4mA 至20mA 输入电流、该器件将通过外部电阻器 RX1 = RX2 =300欧姆、产生1V 至5V 的输出、如下图所示。

    请参阅下图、

    谢谢、此致、

    Luis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Luis、


    (我对电子产品的概念已有20多年的历史。。。
    有时、我会丢失在不同组件的数据表中)、
    通过在您的回答之后重新阅读数据表、我找到了您向我解释的所有这些修改指示。
    喜欢这里,花点时间阅读…

    我使用几个基本应用示例绘制了数据表。
    我希望拥有可靠的测量通道、
    这就是为什么我不喜欢简单的250欧姆电阻器、但是、考虑到组件的成本、如果我可以避免不必要地浪费资金的话。
    (这是一个个人的问题)

    请问工程图是否好?
    或者是否存在错误或不良设计?


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我将关闭此 E2E 主题并继续讨论以下新主题。

    http://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/841541/3113656#3113656

    非常感谢、

    此致、

    Luis