This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA694:OPA694

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA694

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826776/opa694-opa694

器件型号:OPA694

尊敬的 TI 团队:

  我的客户使用 OPA694进行信号放大。  之前的电源为±5V、输出正常、当它们将电源更改为+3.3V 和-5V 时、输出电平低于以前的水平、为什么会发生这种情况?

  如果客户使用+4V 和-5V、OPA694输出是否正常?  

   需要客户提供哪些数据? 客户不是很愿意提供一些信息、输入在变化、是脉冲。

  谢谢!

此致!

沈家祥