This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:原理图审阅

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA170, ADC121C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841386/opa170-schematic-review

器件型号:OPA170
主题中讨论的其他器件:REF5040、 ADC121C021

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能帮您查看我们的原理图吗? 请关注 U1、U2、U3

U1:LTC6652和 REF5040 colay

U2:OPA170

U3:ADC121C021

欢迎提出任何建议

原理图: e2e.ti.com/.../20190923.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    我建议将 R2和 R3串联、并将每个值更改为2.5M 欧姆。 这可以降低具有相同输出增益和电阻器功率的电阻器上的压降。 此外、将 R8更改为至少100欧姆、将 OPA170缓冲器的相位裕度从大约20度提高到大约70度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    请问 U1 REF5040和 U3 ADC121C021如何?

    您能帮我链接一下吗?或者我需要在不同的地方发帖吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    这些器件看上去对我来说很好。 但是、从这些器件型号的新帖子开始、工程师将获得有关这些特定器件的最丰富知识。