This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:高带宽隔离放大器

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO120, ISO121, ISO224, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826575/amc1300-high-bandwidth-isolation-amplifier

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件:ISO120ISO121ISO224

您好!

我正在设计一个高达50kHz 信号的高压(直流/交流)感应电路、但是在 TINA TI 上进行仿真后、输入和输出信号之间似乎开始出现相位延迟、该延迟与数据表相对应的~15kHz 频率下。 我是否可以使用比 ISO120/ISO121器件或其他可解决此问题的组件更便宜的替代选项?

背景:设计可监控高达±1000V (直流和交流)(高达50kHz)输入信号的电路。 所需的输出为±10V、应与输入同相。

提前感谢  

明亮的 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    您是否了解过 ISO224?  与 ISO12X 器件相比、这是一种更新的投入、可满足您所需的+/-10V 输入需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、我还查看了 ISO224并使用 TINA TI 进行了仿真、但在50kHz 时、输入和输出信号之间的相位差仍然存在相同的问题(下图)。 我知道这与器件的频率响应有关、因为输出信号的幅度和相位都发生了变化、但我不确定除了寻找更好的器件之外、我是否可以在不影响精度的情况下做任何事情。

    此致、

    明亮的 C

    50Hz 信号

    50kHz 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    延迟是由通过隔离栅将原始信号传输到输出的过程引起的。  您也可以在 ISO12x 器件中看到这一点。  您正在寻找哪种最长延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是有道理的、我正在寻找一个将输出信号振幅保持在理想输出的1%以内的最大时间延迟。 因此理想的振幅为10V、但由于始终存在延时、如果实际输出介于9.9V 至10.1V 之间、我将感到高兴。

    感谢您的快速回复。

    此致、

    明亮的 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    从 ISO224到 AMC1300、延迟时间略有不同、但增益容差非常小、因此我没有任何理由相信您无法实现您的目标。  使用 ISO224时、前端需要的衰减比使用 AMC1300时少。  两个器件都具有相似的差分输出电压摆幅、因此两个器件都具有类似的差分至单端增益级、以返回到+/-10V 输出信号。