This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LM2901-Q1:LM2901-Q1重要性

Guru**** 2814055 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901-Q1, LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826428/compiler-lm2901-q1-lm2901-q1-porality

器件型号:LM2901-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2901

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我是聊天机器人

我想问一下 LM2901-Q1。

LM2901-Q1的数据表显示"正输入高于负输入、然后是 LM2901-Q1灌电流"

相反、LM2901的数据表显示"负输入高于正输入、然后是 LM2901-Q1灌电流"

越多、这意味着 Q1器件与普通器件之间存在差异

提前感谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chatbot、

    数据表的该部分不正确。 此错误是在更新过程中引入的。 我们正在更正数据表。

    正确的文本应为:

    输出包含一个开漏 NPN (下拉或低侧)晶体管。
    当负输入电压高于正输入电压和偏移电压时、输出 NPN 将灌入电流。 VOL
    是电阻性的、将随输出电流而变化。 

    LM2901和 LM2901-Q1在运行上没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San

    谢谢、 我准备好了。

    此致