This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812EVM:R16和 R17设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8812EVM, DRV8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841748/drv8812evm-r16-and-r17-setting

主题中讨论的其他器件:DRV8812EVMDRV8812

大家好

如果我们问 DRV8812EVM、您会介意吗?



在 DRV8812运行的情况下、应移除 R16和 R17。
如果我们不消除这些问题、可能会发生什么类型的问题?
作为背景、我们确认电机可以在两种情况下运行。
那么,"R16:○Ω、R17:×Ω"和"R16:×Ω、R17: ×Ω"之间的区别是什么?

R16:○Ω、R17:×Ω
R16:×Ω、R17: ×Ω

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    应为 DRV8812EVM 组装 R17和 R16。 "X"表示已填充。

    R17和 R16用于配置 MCU 中的代码。 我们必须进一步评估代码。

    当配置与列出的配置不匹配时、代码默认显示为单个 BDC 似乎配置。 B 侧可能不起作用。