This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:稳定性

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826680/lm7171-stability

器件型号:LM7171

您好!  

我在同相配置中使用 LM7171、尝试将正弦波放大尽可能干净。 在实现电路时、FFT 分析中存在很多峰值频率。 是否有办法使信号更接近纯正弦波?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、  

    它看起来好像有一个振荡在发生。 由于您具有足够的增益、这可能是由反馈电阻器和输入电容组合产生的极点引起的。 数据表实际上解决了第7.5节中的这个问题、并建议添加一个2pF 反馈电容器来消除极点。  

    此致、