This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:电源

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826512/opa549-power-supply

器件型号:OPA549

我想给 Opra549双电源、那么您能不能建议使用任何方法将单电源转换为双电源。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Apurva、

    如果您只有一个单电源、例如+30V、则需要通过某种方法将其转换为-30V、以便您可以同时使用+/-30V 电源。 该任务通常是使用高功率直流/直流转换器完成的。  

    我查看了 TI 的电源管理产品、但我没有找到任何能够在10A 电流下将+30V 转换为-30V 的器件- OPA549峰值输出电流。 您可以访问 TI 的电源管理 e2e 论坛、查看他们是否可以推荐解决方案、但  我怀疑您必须从专门从事此类产品的制造商处寻找高功率直流/直流转换器

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程