This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A-MIL:饱和电压的最大值

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139, LM139AQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826308/lm139a-mil-maximum-values-for-saturation-voltage

器件型号:LM139A-MIL
主题中讨论的其他器件:LM139LM139AQML-SP

您好!

我需要-55°C 时饱和电压与灌电流的最大值

利用 MIL 数据表中提供的信息、我能够获得25°C 和125°C 时的最大值曲线

我在 TI 数据表的图中添加了最大值。

我´m 25°C 和125°C 的曲线是正确的-@4mA 25°C 曲线相交400mV 和125°C 惯性700mV。

55°C 曲线被放置、在4mA 的工作点内、间距是线性的。

55°C 时的特征曲线是否正确?

谢谢你。

Thomas Ufschlag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否澄清您对哪个确切器件型号感兴趣?  TI 提供了许多不同版本的 LM139、我希望确保我们查看的是正确的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    感谢您的快速响应。

    我´m LM139AWGRLQMLV (DSCC# 5962R9673802VXA)。

    数据表 ID 为 SLCS161、自2017年6月起。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您看到的该器件的产品文件夹和数据表不正确。

    正确的产品文件夹是 LM139AQML-SP、正确的数据表编号为 :SNOSAH8G

    您将注意到、一些规格和限制不同、输出饱和图不同。   我认为、查看正确的数据表将回答您的问题。  如果没有、请告诉我。

    基尔比