This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564-Q1:OPA564的输出电流限制

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837716/opa564-q1-the-output-current-limit-of-opa564

器件型号:OPA564-Q1

1、参考 OPA564-Q1数据表第15页、我设置 Rset=47k;因此、ILIM=0.4615A。

2、您可以看到下图 CH1:输出信号、CH2:IFLAG、CH4:输出电流;

 当,电流约为210ma μ A 时、电流限制标志为高电平

 

3、问题:测得的电流值与理论值之间是否存在如此大的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5792198、

    OPA564-Q1电流限制精度应接近于公式 产生的值。 数据表图31和32、输出电流限制与 RSET 间的关系提供了典型电流限制性能的近似值。 我不会期望它在 您看到的大量时间内关闭。

    我 不知道中文字符、因此 无法 解释 与通道4相关的 DSO 信息。 212mA 是峰值电流、RMS 电流还是其他电流? 您能否提供 OPA564-Q1电路图和所有外部输入/输出信息、以便我更好地了解如何应用它? 我需要了解如何测量通道4电流。 您是否正在使用电流探头? 通道4接地基准是否与 DSO 屏幕左侧的#4标签位于同一位置?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5792198、

    您有没有更多信息可供我们参考? 如果您自行解决了此问题、请关闭此 e2e 查询、告知我们。

    Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       1、前面的问题是我的测试方法有问题。

       2、 当输出电流约为448ma 时、电流限制标志为高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仍需要我们的帮助? 如果您想关闭并尝试解决测量问题、如果此 e2e 调查现在可以关闭、那将对我们有所帮助。 如果您发现您不了解的内容、则可以打开新的 e2e。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程