1、参考 OPA564-Q1数据表第15页、我设置 Rset=47k;因此、ILIM=0.4615A。
2、您可以看到下图 CH1:输出信号、CH2:IFLAG、CH4:输出电流;
当,电流约为210ma μ A 时、电流限制标志为高电平
3、问题:测得的电流值与理论值之间是否存在如此大的差异?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、user5792198、
OPA564-Q1电流限制精度应接近于公式 产生的值。 数据表图31和32、输出电流限制与 RSET 间的关系提供了典型电流限制性能的近似值。 我不会期望它在 您看到的大量时间内关闭。
我 不知道中文字符、因此 无法 解释 与通道4相关的 DSO 信息。 212mA 是峰值电流、RMS 电流还是其他电流? 您能否提供 OPA564-Q1电路图和所有外部输入/输出信息、以便我更好地了解如何应用它? 我需要了解如何测量通道4电流。 您是否正在使用电流探头? 通道4接地基准是否与 DSO 屏幕左侧的#4标签位于同一位置?
此致、Thomas
精密放大器应用工程