This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6703:是否将 TLV6710 TINA 模型用于 TLV6703仿真?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6710, TLV6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826258/tlv6703-using-tlv6710-tina-model-for-tlv6703-simulation

器件型号:TLV6703
主题中讨论的其他器件:TLV6710

团队、

-是否可以使用 TLV6710 TINA 模型来仿真 TLV6703?
-总体电气规格非常接近、因此我想这样做可能是现实的。  你怎么看?
-是否也需要特别注意、以便该仿真也适用于 TLV6703?

在高级比较器中,我看到传播延迟和 VICR (Max)是不同的。
http://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=81&parts=TLV7032,TLV6700,TLV6703,TLV6710,TLV6713&cols=o1,p480,p116,p83,p358max,p358min,p2954,p2max,p1typ,p769max,p78,p1498,p1192,p1811,p1130,p2192,p81max〈=en

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

     

    TLV6703

    TLV6710

    高到低 Prop 延迟

    18美制

    9.9us

    输出下降时间

    0.22us

    0.12us

    正向输入阈值

    400mV

    A:405.5mV

    B:400mV

    负向输入阈值

    394.5mV

    A:400mV

    B:394.5mV

    VDD_max

    20V

    40伏

    VOUT_max

    20V

    28V

    VIN_max

    6.5V

    1.7V

    只要仿真使用与 TLV6703兼容的电源并且输入电压小于或等于1.7V、您就可以使用 TLV6710进行仿真、从而获得准确的仿真结果。 我修改了 TLV6710上同相输入的 TINA 文件、使其具有与 TLV6703相同的正向和负向阈值(正向400mV、负向394.5mV)。 只要您将 INB-输入接地并断开 OUTB 输出与输出节点的连接、它就应该起作用。 如果您想将高于1.7V 的电压输入到比较器中、我只需使用电阻分压器即可。 我随附了一个表、其中包含了这些器件之间的一些主要差异、并附上了一个 TINA 文件、其中包含修改后的 TLV6710、其迟滞阈值与 TLV6703相同。

    此致、

    Joe

    e2e.ti.com/.../TLV6710_5F00_tweaked.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回答!

    A.