Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC1302-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1302-Q1 主题中讨论的其他器件:AMC1302、
您好!
正如 AMC1302-Q1的数据表所述、AMC1302可用于 高侧电流测量。 因此、AMC1302的共模电压应至少达到高侧线路电压、对吧?
但 AMC1302的 VCM 范围为-0.032V 至(VDD1-2.2) V、 为什么它可用于高侧电流测量?