This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2356:在高电流负载下观察应用性能时的建议电流负载脉冲宽度。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838853/opa2356-recommended-current-load-pulse-width-when-observing-application-performance-with-high-current-loads

器件型号:OPA2356

数据表中包含一条注释、说明不建议持续电流超过60mA。 这意味着电流大于60mA 的电气特性表中的参数只能在应用中的脉冲负载条件下观察到。 对于电压输出摆幅、持续输出电流、最大输出峰值电流和短路电流等参数、哪个脉宽或脉冲持续时间将被视为安全的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    absmax 表中的持续电流是由电迁移引起的金属化问题所驱动的非常保守的 CYA 数。 为什么任何人都要设置和驱动连续的60mA 几十年都超出了我的预期、借助真实的信号处理、输出始终保持移动、因此我认为在工作参数内无需担心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我知道绝对最大额定值中指定的10mA 连续电流是一个非常保守的数字、但对于电气特性表中指定的其他参数、安全脉冲持续时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道有人能怎么回答这个问题

    长持续时间脉冲确实会改变内部 Tj、这可能会影响寿命

    2.由于 Tj 会移动所有参数-这是一个问题,通常不会,但您可以更好地了解显示超过温度规格限制的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有标准脉冲宽度用于在生产电气测试期间评估此类器件的高电流参数? 如果是,该脉冲宽度是否适用于指定的高电流条件下的数据表参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    TI 没有用于评估这些参数的标准脉冲宽度、估算值可能介于几毫秒到几百毫秒之间。 正如 Micheal 提到的、Tj 的偏移将是主要问题、该器件还具有热关断功能、当在器件的绝对最大范围内工作时、这可能是一个问题。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TI 没有此类器件的标准脉冲持续时间、并且数据表似乎没有提供有关可能适用情况的清晰指导、因此您能否在生产测试期间筛选此器件型号时提供 TI 用于高电流参数的脉冲宽度?

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    遗憾的是、我们没有这些信息。  

    最棒的

    Hasan Babiker