This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217EVM:使用 THS3217作为偏置 TEE 向信号添加直流电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841663/ths3217evm-using-ths3217-as-bias-tee-to-add-dc-to-a-signal

器件型号:THS3217EVM
主题中讨论的其他器件:THS3217

你(们)好。

我是否可以使用 THS3217作为偏置三通将直流电添加到单端 AWG 输出(例如、Vin+用于信号、Vin-用于直流)? 我们的应用阻止我们使用截止频率低于我们想要的截止频率(我们需要低于1kHz 的截止频率下限)的传统偏置 TEE。 我已经尝试过我提到的方法、我可以改变信号电平、但在 D2S 之后、增益非常低(大约-4dB)。 虽然我可以使用 OPS 级、但启用 OPS 后 EVM 的频率响应会变得很差。

祝你一切顺利、

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、  

    查看原理图或更好的 TINA 文件会很有帮助。

    请记住、THS3217具有一个板载缓冲器、旨在用作直流电平位移功能- D2S 倾向于使用差分输入运行、但您可以使用连接到该 Vref 引脚的缓冲器对其输出进行电平位移。 缓冲器被设计成非常低的输出阻抗板带、因此您可以获得直流电平位移功能、但不会使 D2S 操作混乱。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。 稍后我将尝试使用 TINA 模型。 我知道 THS3217专为差动输入而设计、但我们的 AWG 不具有差动输出。 我之所以选择 THS3217、是因为它具有更高的带宽。 您是否有任何其他 EVM 可以执行电平转换作业、但还具有至少300MHz 的带宽并接受单端输入? 另外、对于3217、我是否可以使用一个输入端口并将另一个端口接地?

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为它可以正常工作- THS3217旨在成为 AWG 中的互补 DAC 到单端转换级、因此这种情况很可能已经落后于您的 AWG 输出。 很容易进行仿真。