This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:INA169 -用于电源电路和负载电路的独立基准

Guru**** 2637275 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169, AMC1300, AMC1302, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841284/ina169-ina169---separate-references-for-supply-circuit-and-load-circuit

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件: AMC1300AMC1302AMC1200

大家好、我正在使用 INA169设计高侧电流感应电路。

是否可以使用与负载电路基准电隔离的电源电路为 INA 169供电?

我之所以提出这个问题、是因为数据表第12页的图9指出"V+电源可以是通用的、也可以独立于负载电源"、但它没有规定两个电源可以有两个单独的基准、或者它们必须共享同一个基准。

数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina169.pdf

提前感谢您、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您使用该论坛。  电源和输出未隔离。  Vs 不能超过来自 GND 引脚的75V、输出引脚以其输出引脚为基准限制为-.3V 和40V。

    您可以通过使电源浮动并使用高压 BJT 来增加输入的 VCM,如 电路中所示 。  如果需要更大的隔离、我将指导您使用 我们拥有的隔离放大器之一。   有些设计中考虑了隔离式电流感应、例如 AMC1200、AMC1300、AMC1302等。

    如果您认为隔离放大器是您的选择、请告诉我、我将向这些产品的专家寻求帮助。