This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:电平位移

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454, LM339, OPA462, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/840321/opa454-level-shift

器件型号:OPA454
主题中讨论的其他器件: LM339OPA462TINA-TI

Hallo、我正在尝试创建一个高电压、高增益电平转换电路。

这应该能够将波形的振幅提高到一个更高的水平。

我已经选择 OPA454来执行它的同相放大器配置、但我在测试期间遇到了一些问题。

我的需求如下:在给定数字输入(不同的情况下,不同的 MCU,因此为3.3至5.0伏)、方波 PWM、50%占空比、可变频率(1kHz 至200kHz,用户可选)并提供100Vdc 的源(10-100V,用户可选)的情况下,我希望得到: 作为输出、PWM 必须与波形(频率、占空比、方形)相同、但采样幅值由源(因此由用户决定为10V 至100V)提供。

输入电压由运算放大器在外部变化、频率和 DTC 也是如此(由 MCU 控制)。

所需的输出电流不超过40mA。

我认为这只是为了实现目标、因为我之前已经成功地对 LM339做了类似的事情(当然、较低的电压作为源)、但 OPA454具有 E/D +状态引脚、我无法确定如何正确管理(如果需要的话)。

我遇到的主要且危险的问题是引脚1的识别:我的 SOP8封装(德州仪器(TI)原运算放大器)上没有点!!! 芯片上有一条竖线、后面是芯片名称、品牌(TI)和一些其他文本。

我的第二个疑问是在 V+和状态引脚之间使用上拉电阻(1 M Ω、根据数据表上的规格)。。。

最后、E/D (启用/禁用)功能:是否为必填项? 我在数据表上看到、这些引脚可以保持悬空/未连接...

最后、但同样重要的是、在输出端、我需要连接一个电感负载、该负载具有-正如预期的-巨大的反电动势尖峰(这是通过设计实现的、这些尖峰无需抑制)、因此我的问题是不要使用此类尖峰损坏 OPA454。

我们将非常感谢您的任何帮助、提前感谢您的每个人。

Fabrizio、罗马-意大利

fabrizioricciarelli@gmail.com

P.S.:我不是一家电子工程公司、而是一家热情的业余公司、致力于替代能源研究

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    如果您可以提供 OPA454电路图、其中显示了电源、输入驱动和输出负载信息、这些信息可能有助于我们更快地解决问题。

    我怀疑从您的描述中、您可以使用单极性的 HV 电源吗? 如果是这种情况、并且输入 PWM 介于0V 至3.3V 或5V 峰值之间、则低端上会超出 OPA454的共模输入电压范围、结果将不符合预期。 因此、请务必说明如何为 OPA454供电。

    第9.3.6节"使能"和"电子/数字通信"中的数据表确实说明了这些引脚可以保持悬空、并且 OPA454将被启用。 有一个解释说明了耦合到 E/D 引脚的快速负向脉冲如果使能/关断功能导致其进入关断状态、可能会产生怎样的影响。 这可能不是许多电路的常见情况。 如电气特性表中所示、连接 E/D 引脚 COM 和 E/D 引脚是确保正常运行的可靠方法。

    数据表显示、未悬空时的 E/D 公共电压范围为(V-)至(V+)- 5V。因此它具有相当大的可偏置范围。 对于 OPA454要处于启用状态、E/D 引脚需要 E/D common + 2.5V 的电压、才能使 E/D common + 5V。要禁用 OPA454、需要将 E/D 引脚偏置为等于 E/D common 电平的电压、 最大电压为 E/D Common + 0.65V。我希望这会使它更清晰。

    请注意、一旦 OPA454 PWM 电路正常工作、您将无法将高达100kHz 的频率放大至100Vpk-pk。 OPA454具有13V/us 的压摆率、这意味着对于50Vpk 输出信号、可维持的最大频率将约为42kHz。 借助压摆率为25V/us 的全新 OPA462、您可以更接近最高频率目标。 以下是 OPA462数据表的链接:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa462.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Thomas、

    非常感谢您的友好和绝对快速的回答!

    您是对的:我使用单极性配置、10-100V (连接到 V+)和0V (连接到 V-)、为简单起见、我不会使用双电压轨(是否有任何有效的替代方案?)。

    我可以确认我的 PWM 通常在0-3.3V pk-pk / 0-5.0V pk-pk (连接到 VIN)范围内。

    MCU 的接地连接到 OPA454的"虚拟"接地端(本质上是连接到 V-的100nF 电容器的另一端)。

    正如我们所建议的那样、稳健的方式总是更好、因此我想了解如何正确实现 E/D 函数(如果需要、还可以通过某种方式实现状态标志)。

    我的直觉(但我绝对可能是错的)是将 VIN 引脚与 ED 引脚并联、以便它们将与 PWM 信号同时馈送、然后以相同的方式与 PWM 接地端的 ED 并联 (MCU 的接地端)。

    我的电路图与数据表中提供的电路图相同(参考 :www.ti.com/.../opa454.pdf 第27页、图72)。 基本同相放大器配置)、但没有未连接的 E/D、E/D 公共和状态引脚。

    我在 RL 上连接了一个示波器探针(我使用了一个5k 电阻器)以查看结果。

    遗憾的是、改变电压输入后、我只获得一个直向恒定上升电压(50V RMS、0V pk-pk)、几乎与 V+上提供的电压相同、而不是 PWM (0-50V pk-pk)!

    我非常感谢您对 OPA462的建议、我知道压摆率限制、但为了获得更高的电压值、我对升压原理图感兴趣(参考 :www.ti.com/.../opa454.pdf 第24页、图67)。 具有输出电压升压的典型同相应用)... 这种配置是否有频率限制? 我的意思是、与单个组件一样、上述升压转换器能够以高达100kHz 的摆幅输出195Vpp?

    但让我们分步前进:您能否建议参考、或提供具有正确连接的原理图来满足我的需求? (特别注意 E/D 和状态引脚)

    如果双电源是强制性的、我可以通过一些努力实现以下解决方案之一(根据需要更改组件值):

    www.google.com/url

    www.google.com/url

    感谢您的宝贵时间、如果我浪费了很多时间、很抱歉!

    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabizio、您好!

    运行 OPA454单电源时遇到的一个问题是共模输入电压(VCM)范围和输出电压(Vo)摆幅范围限制。  线性运行的 VCM 范围为(V–)+ 2.5至(V+)–2.5V。因此、如果您使用单个+100V 电源、则 VCM 范围为+2.5V 至+97.5V。如果您施加0V 至+3.3V 的输入电压、 或0V 至+5V、您会看到低于+2.5V 的任何电平都超出线性 VCM 输入范围。

    同样、Vo 范围限制也适用。 kΩ、从电气特性表中、Vo RL = 4.8k Ω、AOL≥100dB、IO = 10mA、 为(V–)+ 1V 至(V+)–2V。我想您可以看到、如果输出被驱动至其最大负摆幅电平、当采用单个+100V 电源时、它将在高于接地值约+1V 的电压下撞到其电源轨。 当添加-5V 等负电源时、VCM 和 Vo 的低端范围分别变为-2.5V 和-4V。 如果添加了负电源、则必须降低正电压、以将 OPA454上的总电源电压保持在安全水平。

    "我对升压电路原理图感兴趣(参考 :www.ti.com/.../opa454.pdf 第24页、图67)。 具有输出电压升压的典型同相应用)... 这种配置是否有频率限制? 我的意思是:与单个组件一样、上述升压转换器能够以高达100kHz 的摆幅输出195Vpp?"

    遗憾的是、OPA454或 OPA462的带宽和压摆率这种非常高的电压电路不会改变。 它们由运算放大器交流电气特性决定。 我在三个运算放大器 HV 电路上运行了仿真、输出压摆率限制在~40kHz 以上。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Thomas、

    感谢您的出色解释:您非常清楚(即使是像我这样的一个节点)。

    因此、我将在馈入运算放大器之前进行电源轨分离。

    我认为无需进行完全平衡的拆分...不是吗?

    我的意思是:将100V 分为55V/-45V 等于运算放大器的功能、转换为50V/-50V、对吧?

    问题源于多种不同的拆分技术:更精确、更稳定的拆分需要更复杂的电路。

    我看到的最简单、紧凑的方式是由电阻分压器和几个电容器组成的电容器、如下所示:

    这不是更好的方法、我知道这一点、但它可以作为我的测试目的的起点。

    好的、我们有一个双电源、现在、E/D 呢?

    从我的新分离电源开始、我必须对这些引脚施加什么电压?

    您是否考虑了我将 E/D 引脚与我的 PWM 并联的建议(如我之前的帖子中所述)?

    像往常一样、非常感谢。

    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrizio、

    正确、OPA454电源的分配可能不均匀。 例如、电源可以是+50V/-50V 或+95V/-5V、也可以是其他组合。 请记住、VCM 和 Vo 范围与 您打算使用的电源电平有关。

    E/D 电压电平 将按照以 V-电源电压电平为基准的特性表电平进行计算。 之前、我提供 了 V- 设置为-5V 时的示例。 如果 V-使用-6V、则低端上的 VCM 将是(-6V)+ 2.5V 或-3.5V。0至3.3V Vpk、 或0至5Vpk PWM 信号现在将处于 VCM 范围内。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,托马斯,再次感谢你的耐心!

    假设我要对 V-施加-50V 的电压,VCM 端将为(-50)+2.5=-47.5V... 0至5V PWM 信号如何处于 VCM 范围内?? 这种 VCM 范围是多少?

    您必须原谅我、但正如我在第一篇帖子中所指出的、我只是一个电子发烧友、而不是工程师、这是我第一次使用双源运算放大器(加上一个 E/D 函数...)、这就是为什么我要求参考一个简单的原理图。

    请问您是否可以指定确切的电压值、我是否必须在得到以下电压后应用于 E/D 引脚:PWM = 0-5V pk-pk、V+=+50V、V-=-50V?

    最后一个重要事项是: 如果 PWM 从0-5V pk-pk 变为0-3.3V pk-pk 和/或分接电压发生变化-例如、从+50/-50变为+30/-30 -和/或频率从30kHz 变为15kHz、施加到 E/D 引脚的值是否必须相应地改变或必须保持不变?

    我无法确定 E/D 与什么相关的元素...

    非常感谢

    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrizio、

    如果 OPA454由+50V/-50V 电源供电、并且 VCM 范围的额定电压(V-)+2.5V 至(V+)-2.5V、则 VCM 输入范围为-47.5V 至+47.5V。因此、当施加的输入电压为0V 时、 VCM 处于-47.5V 至+ 47.5V 的一半范围内的中端电平。当施加的输入电压处于+3.3V 峰值时、它恰好高于 VCM 范围内的中点。 无论在哪种情况下、这些电平都完全处于 OPA454 VCM 范围内。

    关于 OPA454 E/D 操作、我展示了一个 TINA Spice 示例电路、其中 E/D com 引脚设置为 V-(-50V)、E/D 引脚偏置为高于 E/D com 3V。 在这种情况下、E/D 引脚将为-47V。这会将 OPA454置于启用的输出开启状态。 也许这将更好地说明所需的 E/D 通信和 E/D 引脚偏置。

    如果您想仿真电路、我已经包含了我的 TINA Spice 文件。

    e2e.ti.com/.../OPA454_5F00_non_5F00_inv_5F00_01.TSC

    此致、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    像往常一样、非常感谢!

    在检查您的原理图后、我成功地对其进行了测试、但我不清楚如何在 VED 处施加电压、因此我决定按照之前宣布的方式馈入此类引脚: 我已经将 VIN 引脚与 E/D 引脚并联、将其馈入我的 PWM 信号、它的工作方式就像一个魅力!

    我假设由箭头组成并标记为"am"的原理图符号(对我来说绝对是新符号)是电流表... 我从以下事实中获得了直觉:在右侧波形的图形表示中、值应为 mA。。。

    我的电路仿真软件是 NI Multisim、因此我对 TINA-TI 不太熟悉(即使我过去使用过它)。

    无论如何,现在你给了我很大的帮助:谢谢你托马斯!

    现在、我将尝试继续使用电压升压器、如果出现任何问题、我将打开特定于它的新帖子。

    你是一名非常专业的人、再次感谢你

    Fabrizio