This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6644:VCM=Vo=V+/2是什么意思? andRL=2k Ω 至 V+/2?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836834/lmh6644-what-does-vcm-vo-v-2-mean-andrl-2kohm-to-v-2

器件型号:LMH6644

VCM=Vo=V+/2是什么意思?  andRL=2k Ω 至 V+/2?

来自 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6644.pdf P6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:  

    这意味着共模和负载电阻器端接至在电源电压之间设置为中间值的电压。 例如、如果电源为 V+= 2.5且 V-=-2.5、则 VCM = 0、或者电源为 V+= 5且 V-= 0、则 VCM = 2.5。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob Freet:

    所 kΩ 限值均基于 V+= 3V、V–= 0V、VCM = VO = V+/2、VID (输入差分电压)(如适用)以及 RL = 2k Ω 至 V+2。

    但是、如果 V–= 0.85V 或 V–获得其他非零电压、下面的参数是什么?

    您能否为我提供以下测试条件参数模型的原理图? 我想在 V-不等于0时应用参数详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    如果采用的负电源低于接地值、则参数应等效。 主要因素是电源之间的差异。 例如、如果您使用 V-= 0.85V 且 V+= 2.15、则电源电压差异仍为3V、因此您可以使用表7.5中的参数进行设计。 请注意、共模现在已经转换为0.65V。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan Babiker:

    您能否为我提供以下测试条件参数模型的原理图?

    我不清楚表7.5中的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、William、

    我使用表7.5中的测试条件构建了一个 TINA 模型。 您将注意到、根据您查看的参数、增益可能会有所不同、我只是使用 AV =+1进行了计算。 请注意、在本例中、MID 将为1.5V。 希望这能让一切都清除!

    e2e.ti.com/.../5226.WilliamYan.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker