This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:温度范围内的逻辑电平阈值漂移

Guru**** 2532480 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/840852/ina233-logic-level-threshold-drift-over-temperature

器件型号:INA233

您好!

我在有噪声的电源应用中使用 INA233、在高温(85摄氏度)下与 INA233通信时遇到问题。  我注意到 INA233与其他 PMBus 芯片的区别之一是逻辑低阈值电平。  INA233的最大逻辑低阈值电平为0.4V、而其他 PMBus 芯片的最大逻辑低电平可能为0.8V。  此时我的假设是逻辑低电平阈值随温度漂移、系统中的噪声超过该阈值、从而导致通信失败。  我有两个问题:

  1. INA233过热的通信问题是否为已知问题?
  2. 您能否提供工作温度范围内逻辑电平阈值漂移的数据/图形?

任何见解都很有帮助。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1您能更具体地说明沟通问题吗? 您是否完全无法建立通信,或者通信正常但测量已关闭? 我建议捕获总线波形、它应该提供很多有用的信息。 BTW、此器件未报告与温度下的通信相关的问题。

    2 0.4V 的逻辑输入低电平不会随温度漂移;但是请注意,这是一个“最大”规格,您应始终将输入电平保持在此电平以下。 实际上、它可以承受高25%至50%的电压以获得裕度。 在85C 时、阈值在3.3V 电源下约为0.6V。 如果您的 PMBus 控制器无法驱动此低电平,则会出现可靠性问题。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    对于1:我们根本无法建立通信。

    对于2:我们使用的是5V 电源。  逻辑电平阈值在高温度下是较高还是在高温度下较低(线路是否具有正斜率或负斜率)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    该阈值具有负 Tc、即随着温度升高而降低。

    采用5V 电源时、150度时的典型值约为0.59V、-50度时为0.72V。 您可以在这两个点之间画一条直线。 应该注意的是、这是一个基于少数样本的典型数字、仅供参考。 不应将其用作设计指南,为此应使用0.4V 的数据表规格。

    此致、Guang