This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072A:16点组输出

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072, TL072A, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839306/tl072a-output-coming-in-groups-of-16-points

器件型号:TL072A
主题中讨论的其他器件:TL072TLV9002

大家好!

我将使用 TI Hercules RM57Lx LaunchPad 接收来自光电二极管的信号。 光电二极管提供负电压、因此我使用 TL072 IC 来获得放大的反相信号。 我连接到从 TL072 IC 到 RM57Lx 微控制器板上 AD0 (这是 ADC 的输入)的输出。

当数据被收集和绘制时、可以看出它们并不是真正连续的、而是以16个点为一组。 我还附加了该图的裁剪图像以供参考。

请告诉我问题是什么以及如何解决。

谢谢、此致、
Apurv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Apurv、

    TL072A 的输入是什么? 您能否在进入 ADC 之前提供输出波形?

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bala!

    TL072A 的输入来自光电二极管、大约为15mV。

    下面是输出进入 ADC 之前的波形:

    谢谢你。

    此致、
    Apurv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Apurv、

    您的 TL072A 电源电压是多少(Vcc 和 Vee)? 输入是15mV 的直流电压还是正弦波?  

    另外、请注意、此器件的典型失调电压为3mV、最大额定值高达13mV。 由于输入的是小电压、因此需要记住这一点。 如果您想使用替代器件、请查看最大偏移电压为2mV 的 TLV9002。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    通过使用分压器(如两节9V 电池的电路)、电源电压为+4.5V 和-4.5。

    是的、输入是来自光电二极管的直流电压、图中的突降是光落在光电二极管上时的电压。

    您的、
    Apurv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Apurv、

    您可以共享您的原理图吗? 我想看看您的反相放大器电路。 您能否在同一屏幕截图中提供光电二极管的输出和 TL072A 的输出?

    谢谢、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我没有绘制的原理图、但下面是您要求的屏幕截图。

    蓝色是 TL072的输出、黄色是光电二极管的输出。

    我认为反相电路工作正常。 我保持了2.5的增益。

    但是、RM57Lx 的 ADC 输出仍然不准确。 ADC 输出如下(与上表在不同时间所得到的不符):

    为什么这些点分为16个点?

    感谢你能抽出时间。

    此致、
    Apurv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Apurv、

    是的、反相放大器电路工作正常。 我不确定 ADC 输出、但我会将此主题移至 ADC 专家、他们将能够更好地为您提供帮助。  

    此致、

    Bala Ravi