This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA361-Q1:用于替代 NCS2561SQT 的汽车视频放大器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA361-Q1, OPA360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/840146/opa361-q1-automotive-video-amps-to-replace-ncs2561sqt

器件型号:OPA361-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA360

大家好、

您能帮您检查我们是否有替代 NCS2561SQT 的解决方案吗? 视频信号频率约为4MHz、它们使用该放大器来隔离视频输入和输出。

更好的汽车认证。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fery、

    OPA360的性能与 NCS2561非常相似、并且似乎也是引脚对引脚兼容的。 然而、只有 OPA361-Q1是具有汽车认证的视频放大器。  

    最棒的

    Hasan Babiker