请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA361-Q1 主题中讨论的其他器件: OPA360
大家好、
您能帮您检查我们是否有替代 NCS2561SQT 的解决方案吗? 视频信号频率约为4MHz、它们使用该放大器来隔离视频输入和输出。
更好的汽车认证。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.