This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074B:我是否可以问 TI 是否有任何新产品来替代 TL074解决方案?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL051, TL074B, OPA197, OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839633/tl074b-may-i-ask-whether-ti-has-any-new-product-to-replace-tl074-solution

器件型号:TL074B
主题中讨论的其他器件:TL074、 TL051、 OPA197、 OPA2990

您好:

我是否可以问 TI 是否有任何新产品可替代 TL074解决方案?

规格如下:

1.该方案的精度、抗干扰能力和噪声性能优于 TL074?

2.价格上类似于 TL074的解决方案。

应用:BMS 和太阳能

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数交叉参考提供了这些选择、您可以检查这些选项的最佳价格、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    简短答案:TL051

    长答:我认为除了 TL074B 之外、没有其他直接替换器件。  此外、我不确定您所说的"抗干扰能力"是什么意思。  最后、我假设您使用的是"B"型号(TL074B)。  是这样吗?  我有几个想法。  请参阅以下内容:

    您可能不知道的一种比较工具是放大器选择指南(http://www.ti.com/tool/OPAMPS-SELGUIDE)。  它使您能够快速交叉比较零件并按所有类型的规格和特征进行筛选。

    OPA197器件在几乎每一个重要规格下都能提供更佳的性能。  但是、它的成本要高得多。

    OPA2990是可能起作用的较新器件。  除了较差的电压噪声之外、它在整个电路板上具有更好的性能。  它比 TL074更昂贵、但比 OPA197便宜。

    TL051可能是最佳匹配项。  它具有更好的规格和更低的价格。  我不太熟悉该器件、因为它较旧。  一个缺点是、它看起来仅在 SOIC 和 PDIP 中可用。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Dainel

    感谢您的支持。 我需要与客户沟通。

    此致

    Leon

    文晔集团 μ A

    广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

    手机:(86) 159 8985 2994

    电话:(86) 755-26743880 分机:6643

    传真:(86) 755-26743990