This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:INA300

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839739/ina300-ina300

器件型号:INA300

您好!

最大值是 来自警报开漏输出的电流?

此致

Lothar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、user4767755、

    感谢您考虑使用德州仪器。 可通过"闭合"漏极泵送的最大电流取决于时间。  从可靠性的角度来看、该器件应无限期承受5mA 电流、我们不建议超过该电流。  但是、如果您计划对触发的警报采取快速纠正措施、并希望在此后不久将警报重置为打开、那么您可能能够通过漏极运行更多电流。  我需要与我们的一位测试工程师确认;但是、据我所知、我们通常不会执行澄清器件警报在给定持续时间内能够承受的一系列脉冲的最大电流的测试。  至于"开漏"、假设警报直接连接到3.3V 电源、我预计流入器件的最大泄漏电流为1uA。