This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA209:0dB 和20dB 时的带宽

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839909/opa209-bandwidth-at-0db-and-20db

器件型号:OPA209

在视频 中:https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-bandwidth-4?cu=14685 (TI 高精度实验室-> OPA->5.4 TI 高精度实验室-运算放大器:带宽4)

在本视频的03:12中、他说0dB 等于18MHz、20dB 等于23.7db、但图片可能不是这样。 实际上、20dB 等于1.9MHZ、那么您的视图是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、不是专门研究这些视频、对于我正在做的其他一些事情来说、这是一个法律上的话题、  

    随附的步骤通过 V11 OPA209库模型的一些 silms。 下面的仿真文件-我在产品文件夹中找不到模型?  

    然后、1闭环仿真的增益显示大约23Mhz F-3dB。  

    e2e.ti.com/.../OPA209-BW-investigation-using-2011-TINA-model-in-the-V11-library.docx

    这是 V9文件、  

    e2e.ti.com/.../Gain-of-1-OPA209.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5815340、

    我听了 GBW 讨论的部分、从零时到稍微超过03:12点、没有检测到错误。 就在03:12时间点附近、解说员解释说、当开环增益(AOL)曲线中出现额外的极点和零点时、在它超过0dB 时、增益带宽频率为18MHz。 但是、如果 Aol 曲线后回到极点零点出现之前的点、其中 Aol 约为10V/V (20dB)、然后以直线方式外推、增益曲线将在23.7MHz 的 X 轴上交叉0dB。 因此、对于所讨论的两个 AOL 增益点、GBW 是不同的。

    希望这种解释有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程