This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855DSGEVM:50 Ω 输出阻抗

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839984/opa855dsgevm-50ohm-output-impedance

器件型号:OPA855DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA855

您好-特定 TIA 输出电阻分压器(169 Ω/71.5 Ω)提供50 Ω 输出阻抗的原因是什么。 这为 TIA 提供了200欧姆负载。

或者、TIA 输出端的50 Ω 串联电阻器将为 TIA 提供100 Ω 负载(包括仪器的50 Ω 输入阻抗)。

使用+/-2.5V 电源时、最大电流为+/-25mA。 根据数据表、这似乎是合理的、是否需要进一步限制输出电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majid、

    正如您所说的那样、OPA855确实可以驱动100欧姆的负载。 EVM 中使用200 Ω 负载的原因是为了复制 OPA855数据表电气特性部分中的测试条件。 您将注意到、如数据表的图3所示、当负载电阻器发生变化时、一些曲线略有差异。  

    最棒的

    Hasan Babiker