This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:请帮助推荐满足要求的电流感应器件

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839508/ina233-please-help-to-recommend-current-sense-parts-to-meet-the-requirements

器件型号:INA233

大家好、

1、I2C/PMBus/SMBus 需求(数字)

2.最大电流为185A,总线电压为12V。 (高侧感应)

工作环境温度为35°C。

4.需要报告功率、精度规格为:

功率< 100W 时的容差为5W

功率大于100W 时、容差为10W

您能否 帮助建议电流感应解决方案以满足上述要求、并建议电流分流电阻器值。

我认为 INA233是 TI 最准确的器件、对吗? 但在 TI.com 上、我无法仿真高于100A 的电流精度。

除了建议的器件型号之外、如果可能、还请为我提供电流/电压/功率的精度计算工具。

非常感谢。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    INA233是我们目前生产的精密数字电流、电压和功率监控器之一。 可以满足您的系统要求、INA233是一个绝佳的选择。 另一个密切相关的元件显然是感应电阻器。

    为了解决计算器中最大电流限制为100A 的问题、分流电压是在分流电阻器上形成的(IR 压降)。 INA233会感应该电压。 在超过100A 的电流下、该电压的产生方式没有任何影响。 因此、为了绕过电流限制、您只需进行两次计算而不是一次计算。

    首先根据实际分流电阻值在0A 至100A 之间进行仿真;其次、将分流电阻值加倍并重复仿真。 从50A-100A 取段并与第一个仿真的结果拼接。 拼接段表示100A-200A 的电流范围。 所有这一切都可以通过将两个结果导出到 Excel 来完成。

    下面是此过程的图形格式图示。 此处假设分流电阻为400uOhm。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    1.如果我想获得功率读数精度、可以只使用 sqrt[(电流精度)^2 +(总线电压精度)^2]吗?

    如何计算总线电压精度?

    失调电压和失调电压漂移为 UV 电平、总线电压为12V、因此它应该非常精确、我是否可以假设总线电压精度接近于零、功率读数精度取决于电流精度?

    由于整个电压范围为81.91mV、因此我们可以选择81.91m/185 (全电流)= 0.44m 的分流电阻器、并选择最接近的下限值= 0.4m Ω、对吧?

    谢谢你。

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    1理论上、该方程式更为复杂。 原因是功率是两个独立变量 V 和 I 的乘积、而不是总和 另一点值得注意的是,数据表不提供电流偏移。 因此、您需要首先根据您自己应用特定的分流电阻值将其转换为电流规格。 例如、如果分流器选择0.4m Ω、则电流偏移将为25mA、因为 Vos=10uV。

    因此、功率变化的公式为:

    在0W 以外的功率下、您应该进一步考虑功率增益误差(0.2%)、现在您只需添加额外的变化、然后取结果和的根。

    2是的、这就是我选择0.4m Ω 的方式。 您想搜索分配器、看看您是否可以找到具有适当规格的电阻器、例如额定功率、温度系数、容差和占用空间。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    1理论上、该方程式更为复杂。 原因是功率是两个独立变量 V 和 I 的乘积、而不是总和 另一点值得注意的是,数据表不提供电流偏移。 因此、您需要首先根据您自己应用特定的分流电阻值将其转换为电流规格。 例如、如果分流器选择0.4m Ω、则电流偏移将为25mA、因为 Vos=10uV。

    因此、功率变化的公式为:

    在0W 以外的功率下、您应该进一步考虑功率增益误差(0.2%)、现在您只需添加额外的变化、然后取结果和的根。

    2是的、这就是我选择0.4m Ω 的方式。 您想搜索分配器、看看您是否可以找到具有适当规格的电阻器、例如额定功率、温度系数、容差和占用空间。

    此致、Guang