This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:比较器电路评论

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839826/tlv7011-comparator-circuit-review

器件型号:TLV7011

尊敬的团队:

我正在设计一个比较器电路、该电路在低功耗模式(LPM)和正常模式(NPM)两种模式下运行。 这些是我们遵循的惯例

让我为您解释一下正常模式。 在此模式下、VIH 为3.6V、VIL 为2.8V。 但我们不会直接将该 I/P 提供给比较器。

该"VIH"和"VIL"使用分压器进行分压。 比较器 I/P 上的电压将为1.386和1.078。

比较器的 REFHI 为1.282、而 REFL 为1.182、所以 HYS 为100mV。

请查看随附的原理图以及 NPM 和 LPM 计算详细信息以及 I/P 波形。 最大 I/P 频率为100kHz

请查看相同内容、并告诉我您的意见。

此致

哈里

e2e.ti.com/.../8831.bit-slicer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    如果您实际驱动 SMA 电缆、我会在比较器输出端添加一个50欧姆的串联电阻器、以增加一些阻抗控制、从而更大限度地减少反射、否则在高频(100kHz)时、您将得到大量反射和振铃。

    请务必遵循良好的高速布局技术。 将其视为高速数字器件。 确保 C8尽可能靠近 V+和 V-电源引脚、并提供一个实心接地层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢。布局完成后、我将为您提供板级配置文件供您查看。

    感谢你能抽出时间。

    此致

    哈里