This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:如何设置放大器的 NC 引脚

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839913/tlv9062-how-to-set-the-nc-pin-of-amps

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件: TLV9064

嗨、大家好

对于 我们的放大器、如何处理一些 NC 引脚? 只是浮动?  还是下拉至 GND? 是否需要遵循任何用户指南?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    最佳做法是将 NC 引脚保持悬空。 为了澄清这一点、您指的是 TLV9064 (四通道)、而不是 TLV9062 (双通道)、因为 TLV9062不采用具有 NC 引脚的封装。

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sanjeev。 我们应该有一个有关 NC 引脚设置的用户指南、对吧? 实际上、客户希望我们在这里提供指南。 请帮帮我。

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    我们目前没有关于如何端接 NC 引脚的用户指南。 对于某些器件、这可能意味着"请勿连接"、这意味着该引脚连接到内部电路、在这种情况下、引脚应保持悬空。 对于其他器件、这可能意味着"未在内部连接"、在这种情况下、使引脚保持悬空或连接到 GND 无关紧要。 因此、最好的选择是使其保持浮动以涵盖这两种情况。

    此致、

    Sanjeev