This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC27L2:ESD 额定值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC27L2, TLC27L7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839654/tlc27l2-esd-rating

器件型号:TLC27L2
主题中讨论的其他器件: TLC27L7

您好,

TLC27L2的 ESD 额定值是多少? 它不在规格范围内。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    第2页和第29页中提到了 HBM ESD 等级。

    TLC27L2和 TLC27L7包含内部 ESD 保护电路、可防止中的功能故障
    根据 MIL-STD-883C、方法3015.2测试的高达2000V 的电压;然而、中应该小心
    将这些器件作为暴露于 ESD 下的处理可能会导致器件参数性能下降。