This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:INA381误差分析、分流电阻器限制

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839399/ina381-ina381-error-analysis-shunt-resistor-limit

器件型号:INA381

您好!

在线  INA381误差分析不允许您输入大于100m Ω 的分流电阻器

我有以下设置 LNA381A4:

感测到的电流范围:0mA 至30mA

分流器:220m Ω

电源电压3.3V

共模电压:0V

工作温度:20±5°C

是否可以为我提供此情况的错误分析图表?

或者、您能否提供一个工具、让我在在线工具中毫无限制地计算情况?

HJ

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Huite、

    我没有为您提供计算器、但我们可以进行分析。

    首先、请注意、该电流传感器在每个引脚上都有输入偏置电流、并且取决于 VCM 和 Vsense 两个方面。  从数据表的图20可以看出、当 VCM ~0V 时、它更低。  Vsense 将改变电流、因为它们是输入引脚之间大约2.5kΩ Ω 的阻抗。  因此、随着 Vsense 的增大、您将在两个引脚之间获得电流。

    由于 VOS 的规格在 VCM = 0V 时指定为150µV μ V、并且您在0V 时使用 VOS、因此您不需要包含 CMRR 计算。  对于 PSRR,计算为(5V-3.3V)* 40µV μ V/V = 68µV μ A。  温漂最大值为1µV μ V/°C 、因此我们添加了5µV μ V。  最坏情况 VOS = 223µV μ V。

    Vos 将等于大约1mA 的误差。  在低输入时、该值非常高、在最高30mA 时、它大约为3.3%。

    对于增益误差、您必须加上1%的电阻器误差容差。

    希望这对您有所帮助。  我们还提供 培训视频 、可指导您完成计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    感谢你们的澄清、这对我有所帮助、我现在已经掌握了足够的信息。

    惠特·扬