This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564-Q1:兼容旋转变压器应用

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564-Q1, ALM2402F-Q1, ALM2402-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839511/opa564-q1-compatibilty-for-resolver-application

器件型号:OPA564-Q1
主题中讨论的其他器件: ALM2402F-Q1ALM2402-Q1

您好!

我们将 AD2S1210旋转变压器数字转换器用于我们的应用。 为了对激励信号进行放大、我们需要高输出电流和高压摆率放大器。

为此、我们打算使用 OPA564-Q1。 我们的电源电压将介于12V 至15V 之间。

1.是否使用此功能? 我们需要符合 AEC-Q 标准。  

我们需要双路运算放大器。 您可以建议使用其他替代器件吗?

提前感谢。

此致

Sifat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sifat、您好!

    一种可能的方法是 ALM2402F-Q1。  ALM2402F-Q1是 一款具有高电流驱动(400mA) 和压摆率(3.4V/us)的双路运算放大  器、支持高达16V 的电源、符合 AEC-Q1标准。 该器件的主要应用 是基于旋转变压器的汽车应用(用于旋转变压器励磁的输出)。

    请参阅下面产品页面的链接。 请告诉我该器件是否满足您的要求、或者请 告诉我 您的电流驱动、 转换率和激励电压频率 要求。

    此致、

    Luis

    具有高电流输出的 ALM2402F-Q1汽车类双路运算放大器

    旋转变压器激励

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/alm2402f-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速回复。 我们的压摆率要求为0.63V/us (最小值)。 电压要求为10Vrms @ 10kHz。 之前、我们使用了 ALM2402-Q1、由于压摆率较低、因此在高增益下使激励信号失真。  

    我已检查 ALM2402F-Q1、但 在 DigiKey 或 Mouser 中不可用。  

    2. 我们可以为此  应用使用 OPA564-Q1吗? 如果不是、您能建议使用任何替代器件吗?

    谢谢

    此致

    Sifat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALM2402F-Q1正在预量产–仅可从 TI store 购买:

    https://www.ti.com/product/ALM2402F-Q1/samplebuy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sifat、您好!
    ALM2402F-Q1目前处于预发布状态/预量产状态–TI store 可提供样片。  预计该器件将在一个月内完全投入生产。
    ALM2402F-Q1具有比 ALM2402-Q1更高的压摆率和更高的带宽。  OPA564-Q1很容易超出旋转变压器应用的压摆率和电流驱动要求;但是、该器件不采用双封装、可能会对旋转变压器应用造成过度损耗。
    -我想确保放大器有足够的电源余量来支持旋转变压器信号。  请阐明10kHz 信号的电源电压、电流负载和振幅要求。  上述博文提到、信号幅值要求为10Vrms、电源要求介于12V 和15V 之间   请记住、10Vrms 是14.1Vpeak 信号、使用15V 电源时可能超出放大器输出摆幅要求。   
    为了确保放大器具有足够的电源余量并确保放大器保持在其线性区域内、必须查看 AOL (开环增益)规格上的输出摆幅要求。  通过查看 OPA564-Q1 AOL 数据表规格、放大器支持与正电源轨相差2V 的输出摆幅、与负电源轨相差2V。  同样、查看 ALM2402F-Q1 AOL 数据表规格、放大器支持从正电源轨到负电源轨的输出摆幅为1.4V、从负电源轨到0.3V。   
    谢谢、此致、
    Luis   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速回复。

    电压要求为7V-rms。 很抱歉我弄错了。 电流负载约为200mA-rms (最大值)、频率为10kHz。

    因此 、ALM2402F-Q1 可能是最佳选择、对吧?

    再次感谢

    此致

    Sifat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sifat、您好!

    是的、ALM2402F-Q1是一个很好的选择、应该能够支持200mA rms (最大值)

    如果您有其他问题、请告知我们。

    非常感谢、

    此致、

    Luis